Measuring the Speed of Sound Using an Ultrasonic Sensor and Oscilloscope
In this blog, I will walk through a simple experiment that uses an ultrasonic sensor and oscilloscope to measure how fast sound travels through the air.
Select the Right Connectors to Meet Stringent Mil/Aero Electrical and Mechanical Requirements
Fecha de publicación: 2026-04-01
Connectors for aerospace and defense integrate sophisticated materials, contact and body design, fabrication, and evaluation to meet mandated objectives.
Single-Chip Systems, MCUs for Matter-Enabled Smart Home Devices Fill Multiple Mesh Network Roles
Fecha de publicación: 2026-03-31
Energy-efficient, low-latency components from NXP support Matter-enabled smart home networks while development tools help designers create new prototypes.
Power Distribution Boards: Smart Alternative to Relays
This blog will talk about the core concepts and the theory behind the circuit schematic and how it was approached.
Harnessing AI at the Edge with iWave’s Agilex™ 5 System on Module
As data processing increasingly moves closer to the edge, platforms that deliver efficient AI performance with low latency and high customization are needed.
Seminario web: Siete razones para pasar de 12 V a 48 V hoy
Una discusión sobre por qué 48 V se está convirtiendo en la red dominante de suministro de energía y cómo las soluciones modulares pueden acelerar y simplificar la transición.
Simplificación de la estabilidad de frecuencia para diseños de convertidores de datos y 5G de alta velocidad
Fecha de publicación: 2026-03-25
Descubra cómo los PLL ADF4382 de ADI con VCO integrados mejoran la estabilidad de frecuencia y la velocidad para convertidores de datos de alta velocidad y diseños de radio 5G.
Construcción de sistemas integrados cuánticamente resilientes con el sistema Agilex™ 5 de iWave en un módulo
iWave Global se ha asociado con Xiphera para ofrecer capacidad criptográfica cuántica segura en el sistema Agilex™ 5 System on Module (SoM) de iWave impulsado por Altera.
Cómo seleccionar los cables para un control fiable del motor VFD y la retroalimentación del sensor
Fecha de publicación: 2026-03-24
El aumento de la automatización industrial y la búsqueda de una mayor eficiencia energética están acelerando la adopción de los variadores de frecuencia en los sistemas accionados por motor.
Solder Smarter Using DigiKey Standard Helping Hands
Explore DigiKey Helping Hands features including magnetic PCB pillars, flexible arms, LED magnifier, and a heavy steel base for stable soldering.
Ethernet automotriz: la columna vertebral de la comunicación moderna a bordo del vehículo
A medida que los vehículos se vuelven cada vez más autónomos y centrados en datos, la necesidad de una columna vertebral de comunicación a bordo de alta velocidad, escalable y fiable es mayor que nunca.
Seminario web: Seleccione los cables adecuados para aplicaciones de automatización industrial exigente
Este seminario web en profundidad explica lo que se necesita para seleccionar el cable y cable adecuado para entornos industriales.
Pushing the Limits: A 6km LoRa Range Test with the PTSolns SX1276 Shield
In this blog, we’ll explore the hardware that’s being used, the science behind the transmission, and just how impressive a feat it is to achieve a 6km range.
How Hardware Gets Hacked (Part 2): On-boarding
Explore a hardware security workflow using firmware builds, simulation tools, serial commands, and automated tests for microcontroller systems.
Detección de las fallas a tierra de alta impedancia: Limitaciones de la GFDI estándar y de las soluciones de diagnóstico activo
Fecha de publicación: 2026-03-18
Un examen de las limitaciones de la GFDI estándar, la física de los fallos de alta impedancia y los retos prácticos de localizarlos en matrices de 1500 V.
Criterios para la selección de cables e hilos
Fecha de publicación: 2026-03-17
El diseño de los cables debe centrarse en el concepto del sistema, integrando el método de instalación, las cargas eléctricas y mecánicas, así como la rentabilidad.
Por qué necesitamos nuevos amplificadores operacionales a pesar de tener ya tantos buenos
Los amplificadores operativos antiguos ofrecen confianza a los diseñadores, mientras que los nuevos ofrecen a los fabricantes el potencial de ganar a largo plazo en listas de materiales.
Cómo superar los obstáculos de desarrollo de Linux en sistemas con recursos limitados
Fecha de publicación: 2026-03-12
Descubra cómo la computadora monoplaca BeagleV-Fire de BeagleBoard.org resuelve los obstáculos habituales para ejecutar Linux en sistemas con recursos limitados.
Seminario web – Ethernet de par único — Redes simplificadas de sensores a nube
El Ethernet de par único (SPE) ha transformado la conectividad industrial. Ahora, con Power over Data Line (PoDL), SPE puede suministrar tanto datos como energía.
XRP CoreXY Chessboard Reimagined
Discover how the XRP CoreXY chessboard prototype evolved with improved durability, lighting effects, and a compact transportable design.